This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:使用 BQ24074为锂聚合物充电时发送充电完成状态

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518803/bq51013b-sending-charge-complete-when-using-a-bq24074-to-charge-a-lipo

器件型号:BQ51013B
主题: BQ24074中讨论的其他器件

工具/软件:

我们继承了一种设计、该设计使用 BQ51013B 接收电源、使用 BQ24074为锂离子 电池充电。 我们想知道是否有推荐的解决方案可使用 nCHG、nPGOOD、EN1、EN0和其他可用的逻辑信号向 QI 发送器发送充电完成命令、而无需微控制器来控制状态。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon

    发送结束电源传输充电完成(EPT01)的问题是、许多发射器不会重新开始充电、除非移除接收器然后将其放回原位。  这可能会导致问题、如果接收器在转换期间发送 EPT01或希望重新启动充电、则它不能。

    抱歉、没有我推荐的电路。