This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403

Guru**** 2526910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514182/ucc256403-ucc256403

器件型号:UCC256403

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我在设计中为使用此 IC 的1kW、400V 应用提供了100kHz 的频率。 现在、我想在相同的规格下更改为200kHz。

要进行的更改是什么、需要注意的预防措施是什么。

要更改的设计计算结果是什么。

请建议要更改的任何值、并提供备注注意事项。

是否可以在不连接磁性元件和功率元件的情况下验证控制器本身是否适用于200kHz、1kW 应用。

此致'

Pratap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratap:

    要在200kHz 下进行测试、必须更改谐振回路参数。 请使用设计计算器进行设计更改。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    您是否有适用于200kHz 应用且适用于1kW 电源的全新参考设计

    此致

    Pratap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这样的功率等级、200kHz 频率下、该控制器没有任何设计。

    此致

    Manikanta P