工具/软件:
尊敬的专家:
作为主题、我的客户测试 此器件发现在这种情况下、RVCC 变得不稳定、导致其系统无法打开。
但是、IC 在交流低压线路中的 RVCC 非常好、系统是安全的。 请参阅附件图片。
您能否有任何评论或 IC 内部根本原因来解释这种情况?
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eddie、
UCC256404器件上没有 AUX 引脚、但我假设它指的是 VCC 引脚、正确吗?
在90Vac 情况下、Vaux (Vvcc?) 线性上升至~26V、RVCC 上升至~13V 调节、一切正常启动。
在264Vac 的情况下、VAUX 在交错器件中上升、看起来在短暂的上升间隔后有负载将其拉低。
当它最终达到26V 时、RVCC 会尝试上升到稳压值、但会在上升几伏后停止、然后它会像在负载下一样降低。
我认为、对于264Vac 的情况、VCC 和/或 RVCC 上有一个高负载、而当从90Vac 开始时则不存在该负载。
请检查一下。
我认为这不是 RVCC 保护、我认为 RVCC 会停止上升、因为 VCC 上的电压已降至9.65V、这可能是由于 VCC 引脚上的电容不足所致。 也请查看相关信息。 在4s/div 扫描速度下、您可能看不到示波器上的 VCC 下降。
此致、
Ulrich