This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:申请功能安全时基故障值和故障模式分布(符合 Siemens 标准 SN29500的栅极缩放)

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503198/lp8733-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

部件号:LP8733
主题: AM2434中讨论的其他器件

工具/软件:

我询问了 LP8733的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和失效模式分布、门标度。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

LP87334DRHDR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我正在回复 e2e、是因为设备专家 Sarah 即将离家几周。

    以下是请求的信息。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您回答该问题。 是的、它确实包含时基故障率。

    但我也非常了解该器件符合 Siemens Norm SN 29500-2  的失效模式分布(FMD)和元件故障率、这通常包含在功能安全报告中(请参阅 www.ti.com/.../snia035a.pdf = 1744881298803 &ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMP390-Q1作为参考)。
    如果可以、我们将不胜感激  确认 PMIC 中的逻辑门数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    LP8733不是功能安全器件、因此该数据不可用。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我是 Sijia 的同事 Huichen。

    您是否能够为该芯片提供技术和晶体管的数量?

    是 双极、NMOS、CMOS o BiCMOS 吗?

    关于晶体管的数量、它在哪个范围内?

    MSI/LSI VLSI ULSI SLSI
    50-5k >5k - 50k >50万至50万 >500k-5M

    谢谢。此致、

    Huichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huichen:  

    此器件 是双向 CMOS。  

    遗憾的是、我无法透露晶体管的数量。  
    为您带来的不便深表歉意。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。

    我们想根据 SN 29500-2确认器件的分级。
    具体而言、我们并不要求准确数量的栅极或晶体管、而只是要求设备所属的类别(例如 SSI、MSI、LSI、VLSI、 等)。

    请您为我们确认一下吗?

    感谢您的持续支持。 我们期待着你的答复。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    然而、我的理解是、不幸的是、我们仍然无法分享这一范围。  
    我再次对这种不便表示歉意。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    您能否请突出显示下图所示的 SN29500-2表5中的相关数据?

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    如前所述、LP8733不是功能安全器件、因此 尚未进行 SN29500-2分析、并且没有可用的信息。  

    您是否在为 您的系统寻找功能安全 PMIC?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    是的、我们正在 为 系统提供功能安全 PMIC。

    我们正在设计一个具有功能安全功能的控制器、因此需要 FMEDA 计算信息。
    此外、我们还在设计中实施 AM2434。 我们的产品 将包含一个 CPU 主板和用于连接外部外设的接口板。
    我们询问的芯片将安装在其中一个接口板上。
    您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。
    此致、
    Sijia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我们当前的设计迫切需要功能安全替代解决方案。 您在这方面的及时帮助对于我们的项目时间表至关重要。

    如果您能优先处理此请求并在您方便时尽早提供必要信息、我们将对此深表感谢。

    提前感谢您的合作。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    当然、我可以提供功能安全的备选器件:

    请查看、如果 其中任何一项符合您的要求、我可以直接联系这些器件的设备专家、回答任何后续问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah Lao:

    感谢您分享用于申请功能安全文档的链接。

    我已于5月12日通过提供的链接提交了请求、但目前的状态仍待处理。
    请您确认我何时可以获得相关文件?

     此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、  

    贵公司是否与 TI 签订了 NDA? 如果不是、这可能会导致流程需要更长的审批时间。  
    我会向团队询问您的申请状态。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    是的、我们目前正在与 TI 日本签署 NDA。

    同时、如果您能优先准备和发布功能安全文档、我们将不胜感激。

    感谢您的持续支持、我们期待您的答复。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我之所以回复这个主题、是因为设备专家 Sarah 在20年5月前就已经下班、但 NDA 完成后、您可以返回上面的链接申请文档。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    我们的系统已处理您的申请、  

    NDA 生效后、系统将批准申请并授予访问权限。

    感谢您的耐心。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    NDA 流程已完成。
    您能否告知我们尽早收到功能安全文档?
    是否可以在今天内收到?

    我们感谢您的持续支持、并期待您的答复。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    感谢您的更新。 TI 的系统中仍然没有显示 NDA、您是否能够通过电子邮件共享已签名的 NDA (s-lao@ti.com)
    我们的审批者需要确认。 然后 可以尽快发布。  

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:  

    感谢您的更新。 TI 的系统中仍然没有显示 NDA、这个信息是否在 Mujin 下?
    或者、您是否能够通过电子邮件共享已签名的 NDA (s-lao@ti.com)
    我们的审批者需要确认。 然后 可以尽快发布。  

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我今天上午已经向您发送了 NDA 文件。

    请检查并告知我们何时可以收到功能安全文档。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia

    美国团队将于5月26日的公众假期。 预计他们会在27日之前回到你身边。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、  

    感谢您发送 NDA。
    访问权限已获批准、您应该 已收到电子邮件中的访问链接、可查看和下载功能安全文档;
    或查看安全资源以查看此处的文档: https://www.ti.com/secureresources/

    此致、  
    Sarah