This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM -01:无法充电至超过4A。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517852/usb-pd-chg-evm-01-not-able-to-charge-beyond-4a

部件号:USB-PD-CHG-EVM -01
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25790 、BQ25798、 BQ25792

工具/软件:

我尝试 以5A 电流为4节磷酸铁锂电池充电。

无论电池放电电平、供电电流或受电电流选择、应用中的电池充电电压如何、都无法超过4A。

我使用的是 TPS25750 Application Customization Tool。

电源:尝试了60W 和100W 选项

受电方:尝试了60W 和100W 选项

首选电源角色:电源受电方

USB 速度:已尝试无 USB 数据和 USB2选项

Preferred Data Role (首选数据角色):尝试了"no"(否)和主机和设备角色端口(DRP)选项

充电器选择:已选择"BQ25790 or BQ25792"选项-虽然 EVM 具有 BQ25798、但它不在选项中-

电池充电电流:5A

终止电流:0.4A

预充电电流:0.4A

短接4节电池的跳线。 根据数据表 ILIM_HIZ 引脚说明注释、我还尝试了"将 ILIM_HIZ 短接至 REGN 引脚以设置最大输入电流限制"

什么是我的缺失?

谢谢!