This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:软关断效应

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516513/bq76952-soft-shutdown-effect

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我们的 BMS 固件旨在在系统初始化阶段执行 AFE 的完全复位、以确保全新启动、包括将参数从 OTP 存储器重新加载到数据存储器寄存器中。

但我们最近发现、如果在连接负载时发生此复位、则 AFE 无法完成完全复位、而是进入软关断模式。 这会导致意外行为。

为了解决这个问题、我们考虑以下两个解决方案:

  1. 将完整复位序列替换为部分复位。

  2. 继续执行完全复位、但随后立即进行部分复位、以使 AFE 退出软关断模式。

我们有关于这些选项的一些问题:

  • 指定 备选案文1. 、我的理解是部分复位不会清除安全状态 A、B 和 C 等保护状态、这是否正确?

  • 指定 备选案文2. 、从 AFE 的角度来看、只进行部分复位与进入软关断模式、然后通过部分复位恢复正常操作有何区别? 此流程是否会清除安全状态 A、B 和 C?

从我研究过的以下一个线程来看、似乎不建议执行完全重置或关闭、除非您处理的是交付或长期存储模式。 话虽如此、您会推荐备选方案1吗?

以下是我已经研究过的资源:

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    完全复位后、由于连接了负载而尝试进入软关断的系统并不正常、我认为最好了解发生这种情况的原因并进行修复。  您是否已将您的设置编程到 OTP 中?  当它进入软关断状态时、您是否仍然能够与器件进行通信、看看它是否有尝试关断的提示?  您的负载是否导致电芯或电池组电压较低、然后"Shutdown Cell Voltage"或"Shutdown Stack Voltage"设置是否导致其进入 SHUTDOWN 模式?  FET 通常默认处于禁用状态、您是否有可启用它的 OTP 设置?

    当 RST_SHUT 引脚下降时、器件会首先对静态存储器内容进行完整性检查、以确保其与为该内容存储的签名相匹配。  如果匹配、器件将继续使用这些设置并重新启动正常运行。  如果签名不匹配、它将执行完全复位。  签名通常会匹配、但如果部分复位发生、则它们不会匹配的可能性很小、因为器件正在更改静态存储器内容并重新计算要存储的新签名、但未完成新签名的保存。  这是可能的、但从统计角度来看、可能性极小。

    我不记得是否通过部分复位清除了保护状态寄存器、需要在 EVM 上进行测试、但遗憾的是、我目前没有可用的寄存器。  如果可以的话、您可以在设备上自行测试。

    在正常操作中使用完全重置和关机模式也是不错的,您不仅需要在长期存储中使用它。  一些客户希望在不需要运行测量或保护功能的间隔期间保持关断模式的低功耗、并且他们可以在需要时处理器件重新启动的时间。

    谢谢、

    Terry