This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703ARSNR 电气性能测试(SW1至 GND)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519078/bq25703a-bq25703arsnr-electrical-performance-testing-sw1-to-gnd

器件型号:BQ25703A

工具/软件:

部件:BQ25703ARSNR

我们对该芯片进行了电气性能测试、总共测试了10个样片、其中7个具有相同的曲线。 但3个样本显示了从引脚"GND"到引脚"SW1"的不同曲线。 我们认为 SW1和 GND 之间存在一个二极管、因此这 3个样片的电气性能测试曲线异常。 您能帮助我确认这是否可用于测试此模型吗?

7件:

3个:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  

    TI 不认可这类测试。 在发货前、所有部件都经过精心的测试。 最好的方法是将器件放在 EVM 上并检查其功能。  

    此致、

    Tiger