请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2552 工具/软件:
您好 TI、
目前、我正在处理一个涉及 USB Type A 连接器连接 USB LTE 蜂窝网络转换器的项目、它需要典型的600mA 才能持续运行。 因此、我附带了 TPS2552 USB 电源开关、可为 USB 连接器正确分配电力。 我随附了我的原理图设计、希望检查相同的原理图并提供您的宝贵反馈。
希望能尽快收到您的回复。
此致、
Priyanshu