This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:CT 规格的最小值/最大值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519454/uc1845a-min-max-of-the-ct-spec

部件号:UC1845A

工具/软件:

您好:

数据表表中的表4-1显示" TI 建议使用470 pF 至4.7nF"的电容值。 有关 RT/CT 引脚说明。 但数据表5.5电气特性未指定 CT 的最小值/最大值。 允许的 CT 最小值/最大值是多少?  

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请遵循表4-1、CT 范围为470pF 至4.7nF。