This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:反相降压/升压转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM65645-Q1, LM70660, LM68645-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518710/lm65645-q1-inverting-buck-boost

器件型号:LM65645-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70660、LM76005、 LM68645-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找能够实现以下规格的反相降压/升压(IBB)转换器。

VIN:19k~Ω 30.8V
VOUT:-6.6V-α
输出电流:3A (最大值)

因此、我正在寻找一款支持 IBB 的具有40V 输入和5A 输出的降压转换器。

LM65645-Q1能否实现上述规格?
尽管降压时 LM65645-Q1的 IOUT 为4.5A、但我想在 IBB 时 IOUT 小于3A、将其视为候选方案。

您知道正式发布日期是什么时候吗?

我还在考虑 LM76005和 LM70660。
您还可以推荐任何其他器件吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 IBB 的计算:

    POUT = 6.6V x 3A = 19.8W

    引脚= 19.8W/0.9 = 22W

    IIN = 22W / 19V = 1.16A

    IL = Iin + Iout = 4.16A

    为启动和负载瞬态留出裕度、4.5A 或5A 转换器实际上是需要的。 由于 SW 电压为 Vin + Vout = 30.8V + 6.6V = 37.4V、因此请查看 LM68645-Q1 65V、4.5A 转换器作为可能的选项。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:
    感谢您的答复。

    这是否意味着 LM65645-Q1和 LM68645-Q1都是可行的?

    我无法从 SNVSCV8中找到 LM68645-Q1的详细规格。
    输入耐受电压是否比 LM65645-Q1高5V 并且添加了 VSNS 和 nFAULT?

    这些为预发布产品。
    您知道每个产品的正式发布日期是什么时候吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我建议您联系当地的 FAE 以了解更多详细信息。 请注意、我们今年晚些时候还为该系列提供了特定于 IBB (反相降压/升压)的版本、采用4A/6A 型号。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:如果您可以在低输入电压下降低功率(因为这是 Iin 和 IL 最高的地方)、则可以使用4A 器件。