This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:浪涌测试和可调节输出电压调节

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54406, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514952/lmr54406-surge-testing-and-adjustable-output-voltage-regulation

器件型号:LMR54406
主题中讨论的其他器件: TPS560430

工具/软件:

您好、团队、

1.如何确定 LMR54406芯片可调输出电压调节的上下容差? 这是否包括 FB 反馈的误差和我们选择的 FB 反馈电阻的误差?
2.对于具有与 LMR54406相同参数(性能相同、成本更低)的芯片、是否有更好的建议?
LMR54406DBVR 说最大输入电压为36V;浪涌电压是否为40V? 在应对浪涌测试时、我们是否有任何关于降低硬件设计中浪涌影响的建议?
谢谢
Lillian
发送反馈 μ s

侧边栏 μ s

历史记录 μ s
已保存 μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    1.我们对用于 FB 调节的器件内部基准有容差、在应用中选择的 FB 电阻器由客户决定。

    2. TPS560430也是不错的选择。

    数据表中的绝对最大电压为45V、我们不保证任何电压高于45V。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我想知道输出的容差、无论是否包括 用于 FB 调节的器件内部基准

    对于浪涌测试、我们对设计有任何建议吗? 我们的 EVM 有任何测试吗?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也应该用于 FB 容差。

    EVM 能够进行高达器件最大电压限值的浪涌测试。 但是、我们没有在 EVM 上进行任何内置测试。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dino、

    请检查下面的浪涌波形。 第一个峰值约为41V、持续时间约为600us。 第二个平台被34V TVS 钳位到大约33V 的峰值。 请帮助确认600us 41V 浪涌峰值超过工作 Vimax 对器件的影响。 谢谢! 浪涌测试的要求如下:希望输出电压可以正常运行、最低要求是电源自行恢复。

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillia、

    VIN 上的绝对最大电压为45V、只要未超过该电压就应该没有问题。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我可以看到数据表中说的短暂的100us Vin 瞬态、Vin 最大值为45。

    您能否确认对于上述600us 浪涌 Vin 瞬态是可以的?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    数据表的指定最大电压为45V 直流、高达41V 的浪涌将很好、完全处于数据表规格范围内。

    谢谢、

    Dino