This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:MODE/STBY 引脚输入电平的标准确认

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519094/tps65214-standard-confirmation-of-mode-stby-pin-input-level

器件型号:TPS65214

工具/软件:

大家好、PTPS6521401VAFR PMIC 的 MODE/STBY 引脚的标准输入电平是多少? 它是否可以直接连接到 AM62Lx 的 PMIC_LPM_EN0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:  

    MODE/STBY 引脚的高电平输入电压最小值为1.26V。  
    低电平输入电压低于0.4V

    是的、MODE/STBY 引脚可直接连接到 AM62Lx 的 PMIC_LPM_EN0。

    此致、  
    Sarah