请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM8S6B24S 主题中讨论的其他器件: TPSM8D6B24、 TPSM8S6C24
工具/软件:
我有兴趣将 TPSM8S6B24S 用于测试板设计。 Webench 似乎不支持此器件(即使数据表中有此链接)-是否有其他一些设计工具可帮助确定引脚搭接和电容器选型?
我需要三个12V 至可变(4-V-5.5V) 20A 电源副本。 其中 VOUT 可通过 PMBUS 进行设置。 每个电源都独立于其他电源、Vout 的设置将不同。