This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:器件详细信息的寄存器设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518885/ucd9090a-register-setup-for-device-details

器件型号:UCD9090A

工具/软件:

您好:

在我们的电路板中、我们有两个用于监测电压轨的 UCD9090A 器件。 我们已通过 I2C 总线将这两个器件连接到我们的 Intel 处理器。 我们的应用要求我们将电源监控器固件详细信息(或)器件名称存储在单独的非易失性存储器中。 处理器最好从器件读取这些详细信息并单独写入存储器、而不是在存储器上手动写入这些详细信息。 我们的问题是-是否有任何存储器件信息或固件标识符的寄存器? 您能否分享详细信息?  

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerasamy:

    FDh 寄存器包含与器件 ID 和固件版本相关的信息。 如果您使用2个 UCD9090A、它们可能会在 FDH 中存储相同的值。 您可以使用99h 至9Eh 来存储特定设备的信息。 处理器可以从这些寄存器中读取这些详细信息。

    此致

    Anne NGO

    德州仪器(TI