This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:通过 I²C I ² C 接口对 UCD90160A 进行编程

Guru**** 2461540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519207/ucd90160a-programming-ucd90160a-via-i2c-interface

器件型号:UCD90160A
Thread 中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650

工具/软件:

您好、

我正在使用 UCD90160ARGCR 在定制设计中用作电源序列发生器。 为了获得实践经验、我之前曾使用过 UCD90SEQ64EVM-650评估板 并使用配置器件 Fusion Digital Power Designer 工具

在我的定制板中、UCD90160A 通过连接 I ² C I²C 我想知道正确的方法 将项目文件编程或刷写到器件的非易失性存储器(NVM)中 超过 I²C μ V。

您 I²C 指导我如何实现这一目标、以及 TI 是否提供任何工具、协议或命令序列来支持在生产或开发环境中基于 μ T 的刷写?

提前感谢您的支持。

谢谢、此致
Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navin:

    Fusion Digital Power Designer 提供了将配置导出为不同文件格式的工具、以便与第三方编程配合使用、对器件的闪存进行编程。 此链接指向以下文档: configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf

     第4.1节第4页介绍了如何将配置导出为不同的文件格式

    第6.4节第22页介绍了如何使用微控制器对数据闪存进行编程。 第25页的第6.4.2.1节介绍了微控制器如何在正常模式下对数据闪存进行编程(推荐)

    第9.5节第42页显示了示例。

    此致

    Anne NGO

    德州仪器(TI