This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:有关 PMBus 通信的问题

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517850/tps53667-questions-regarding-pmbus-communication

器件型号:TPS53667

工具/软件:

您好的团队、

我对 TPS53667的 PMBus 通信有疑问。

1.我的客户计划通过 PMBus 从主器件访问 TPS53667、使用100kHz 通信、而不是400kHz 通信。 TPS53667的 PMBus 具有100kHz 通信功能?

2. PMBus 具有低速通信、即10KHz 通信。 如果主器件尝试访问 TPS53667 bia 10kHz PMBus 通信、TPS53667是否可以进行10kHz 通信?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    TPS53667将支持100kHz PMBus、但不支持10kHz。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nash-san:

    感谢您提供清晰的答案! TPS53667自动检测 PMBus 的时钟频率、并自动调整400kHz 至100kHz 的通信速度。 因此、用户无需为100kHz 的 PMBus 通信配置任何内容。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    正确、对于100kHz 或400kHz、无需进行任何配置更改。

    此致、

    Nash