This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:与微控制器连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ25730, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515274/bq28z610-r1-interfacing-with-microcontroller

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ25730BQ25720

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛

我想问一个有关我采用 ATM 的电池充电器设计的问题。
电量监测计应为 BQ28Z610-R1、因为(根据我的理解)它应该可以尽可能与 BQ25730充电器配合使用
I2C 充电器广播。
最初、我想通过 MCU 完成所有工作、读取电量计并输入所需的命令
摆动。
现在、我通过 BQ28Z610-R1广播将设计更改为"自主电池"。
出现的问题:

-我仍然可以通过 MCU 的 I2C 与充电器和测量仪表进行通信(测量仪表现在是主设备)。

-我是否仍需要手动触发充电? 要与电量监测计通信、我至少可以从 MCU 向 PACK 引脚发送一个脉冲。

-这种充电器/仪表组合是理想的吗? 我在中未找到该或类似充电器的任何参考设计或文档
可针对单节电池应用与测量仪表结合使用。 我也愿意更改电量监测计或充电器(例如 BQ25720 (SMB)))

-最重要的是:如何在不侵入系统的情况下,将电池电量(电荷、电压、电流)输入到微控制器中
辅助功能?

-是否有一个简单的分步文档。像原理图检查清单或类似的?

此致

Michael Gilgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    [报价 userid="653647" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515274/bq28z610-r1-interfacing-with-microcontroller

    -我仍然可以通过 MCU 的 I2C 与充电器和测量仪表进行通信(测量仪表现在是主设备)。

    [/报价]

    -电池电量计将能够发送有关电量计内的电阻器的通信,并能够从主机接收命令。 电量监测计无法用作其他器件的主机  

    [报价 userid="653647" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515274/bq28z610-r1-interfacing-with-microcontroller

    -我是否仍需要手动触发充电? 要与电量监测计通信、我至少可以从 MCU 向 PACK 引脚发送一个脉冲。

    [/报价]

    -将此问题提交给充电器团队

    -最重要的是:如何在不侵入系统的情况下将电池值发送到微控制器(充电、电压、电流)
    辅助功能?
    [/报价]

    -电池电量计通过 I2C 发送寄存器的信息。

    -是否有一个方便的分步文档。如原理图检查清单或类似?
    [/报价]

    -请参考 EVM 的原理图、获取电池电量监测计的示例原理图。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluube3/sluube3.pdf?ts = 1748026520932&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ28Z610EVM-532

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    BQ2572/3x 充电器默认禁用充电。  在这种情况下、主机或电量监测计必须写入、以便在电池电压达到终止电压和电流时启用充电和禁用充电。

    此致、

    Jeff