This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS1HB08-Q1:ISNSFH 处于低 VBB 状态

Guru**** 2603475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518345/faq-tps1hb08-q1-isnsfh-at-low-vbb

器件型号:TPS1HB08-Q1

工具/软件:

大家好:  

在低 VBB 下运行时、需要调节 RSNS 值以匹配该工作电压。 对于应用参考、为了获取数据表中提到的正确 ISNSFH 值、必须满足以下公式:

 VBB - ISNSFH (RSNS + 200)> 0.7

使用该公式、下面列出了2个常量:

VBB = 6V (低标称电压)

ISNSFH =(4mA - 5.3mA)

这样可得到 RSNS (max) 为~Ω 800Ω

BR、  

Alan