This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电时的内部引脚行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518911/bq25798-int-pin-behavior-when-charging

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

我在工程中将 BQ25798与以下器件搭配使用:
IINDPM 设置为3A (寄存器)
EXTILIM 设置为3A (通过 ILIM_HIZ 引脚)
使用的适配器可提供更高的电流(例如5A)—电源没有实际限制。
充电时、器件会触发中断并报告"In IINDPM Regulation"。 在 IINDPM 调节模式下、该中断是否会反复发生? 如果该中断是预期行为、是否有办法抑制或防止该中断?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    主机软件可以向 REG0x28[1]写入1以抑制 INT 脉冲。  仅在每次转换器进入 IINDPM 调节时才会发生脉冲。   

    此致、

    Jeff