This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220原理图

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518212/hd3ss3220-hd3ss3220-schematic-to-review

器件型号:HD3SS3220

工具/软件:

您好团队

您能回顾一下 HD3SS3220器件的原理图吗?

它适用于使用 USB3标准 B 型插头的 DFP 连接到具有  USB3标准 A 型插头的 PC 主板

USB C 连接器用于连接 USB C SSD 记忆棒

我担心  TX 和 RX 线路的 USB3 Type A 和 B 插头的引脚排列不同

e2e.ti.com/.../HDSS3220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alwyn:

    对于 USB 3、我认为470nF 电容将过大。 75nF 至200nF 没关系。 我看到其他人使用了100nF。 TX 上只需要设置上限、RX 是可选的。  
    我不确定您的担忧是什么。 您能解释一下吗? 我不明白我需要仔细检查什么

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rami -感谢您的快速答复。

    "对于 USB 3、我认为470nF 电容将过大。 75nF 至200nF 没关系。 我看到他人使用了100nF "

    我将470nf 电容器更改为100nF

    "您确实只需要在 TX 上设置上限、RX 是可选的。"

    这有点混淆了什么是 Tx 线路- 3220芯片的 Tx 线路连接到 USB-C 连接器的 Rx 线路

    我复制了用于放置这些电容器的 EVAL 原理图

    我是否需要将 C17、C19、C21和 C22移至3220芯片的 Tx 引脚?

    "我不确定您的担忧是什么。 您能解释一下吗? 我不明白我需要再次检查什么"

    EVAL 原理图适用于 USB3 Type A 连接器作为源端。

    我们需要使用 USB3-Tpye B 连接器。

    Type A 和 Type B 连接器的 Tx 和 Rx 引脚交换、如下所示

    我只需要将 USB3类型 B 连接器的引脚5和6 (Tx)连接到3230芯片的引脚9和10 (Rx)

    USB3类型 B 的引脚8和9相同-连接到3230的引脚6和7