This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USBCPD 应用程序自定义工具

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518043/tps25751-usbcpd-application-customization-tool

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具/软件:

尊敬的:

我之前使用 TPS25750、在 TI 建议下、尝试切换到 TPS25751。

我尝试使用 USBCPD 应用程序自定义工具制作新的补丁捆绑包、但我似乎无法导出配置。

fisrt 我使用的是1.1.0版本,这是失败了很多,因为它留在产品选择页面上。 没有更多的选择。

因此、使用允许设置基本配置的1.0.3版本。

但设置后、导出菜单仍然没有任何用于另存为二进制文件的选项。

TPS25751已在最终客户电路板上、我需要使用 BIN 文件通过主机发送该文件。

请让我知道我在做什么错。

BR

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我无法重现。

    fisrt 我使用的是1.1.0版本,这是一个很大的失败,因为它保留在产品选择页面上。 没有更多选项。

    这是否意味着它会保留在此页面上?  "档位"选项是否显示在左上角(高亮显示)、您可以选择吗?

    请确认所有问题均已回答。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    使用1.1.0时、仅提供"主页"。

    但我尝试了更多的时间,我终于找到了。

    "导出"现已可用。 缺少问题。 你是真的。

    谢谢。

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    配置菜单问题似乎来自 Firefox。 事实上,我再试一次,设置菜单没有显示。

    我试着用边缘,它立刻出现了。

    BR

    Thierry