This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅:使用 BQ76952和外部平衡功能时为16s 50A BMS

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519471/bq76952-schematic-review-16s-50a-bms-using-bq76952-with-external-balancing

器件型号:BQ76952

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们将使用 BQ76952开发一个16S、50A 锂离子电池 BMS、希望您对我们的原理图和 PCB 提供反馈。 该设计包含用于电芯均衡的外部 N 沟道 MOSFET (VCn–VCn–1拓扑)、低侧电流检测和用于负载控制的 CHG/DSG/PCHG FET。

原理图遵循 TRM 和 EVM 指南、我们寻求您的输入、尤其是在电芯输入滤波和保护网络、平衡 FET 驱动电路(Rbal、Rgn、Rn 值)、CHG/DSG/PCHG 的栅极驱动设计、电流检测滤波和电源处理、以及高电流运行的整体信号完整性和可靠性。

请连接、我将分享原理图和 PCB 进行审核。

谢谢您、
Saif Shaikh
Revogreen Technologies