This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:低电压、高电流升压转换应用

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518469/tps61289-low-voltage-high-current-boost-conversion-application

器件型号:TPS61289

工具/软件:

您好、

我知道这种应用非常不切实际、但是鉴于>13A 的高输入电流要求、TPS61289是否支持将5.6V 至21V 转换为24V、3A?

我正在制造一个预算外的电子负载、这个负载不会将功率倾入电阻器、而是将2至5节串联锂离子电池电压升压至24V、并为 USB-C 65W 模块供电、从而同时为多台笔记本电脑充电。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    由于热过热的限制、TPS61289不会持续处理65W 输出。 因此、如果您的应用只在短时间内达到65W、IC 将正常运行、否则 IC 会进入热关断状态。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    感谢您的快速答复。 您对此有任何解决方案吗? 5.6V 至21V 时提供恒定(5 - 10分钟) 70W 输出? 我尝试在 webench 上设置这些参数、但点击 customize 时它会崩溃、因此我假设它不受支持。 我还想我可以简单地将起始电压转换为交流电、然后通过降压转换器将其转换回直流电、但如果效率不那么高、可能是相同的。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    很抱歉我之前的错误。 我再次进行了一些计算、看起来 TPS61289可以处理热量。 TPS61289具有一个外部低侧 MOSFET、因此在外部 MOSFET 上产生大部分热量(80%的导通损耗和100%的开关损耗)。  这些热量不会影响 IC。 请在 TI.com 上申请 EVM 并查看该 IC 是否能够承受 热量。

    此致、

    Travis