This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:自举二极管要求

Guru**** 2462450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519379/lm5176-bootstrap-diodes-requirement

器件型号:LM5176

工具/软件:

你(们)好
在使用 WEBENCH 设计通过10V 至20V 输入实现12V、5A 输出的降压/升压电路时、它一直在为自举二极管建议两种不同的二极管:
用于 BOOT1的 XBS053V15R-G
用于 Boot2的 CDBK0520L-HF

建议的两个二极管都不可用。 因此、我正在寻找替代方案。

数据表对二极管的要求没有太多说明。 在另一个主题中、您提到平均电流应大于0.25A。

如果两个二极管都可以使用 PMEG3005EB、115、您能不能满意?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshi、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、该二极管也应该起作用。

    此致、

     Stefan