This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:参考 LM25141-Q1中的频率

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511045/lm25141-q1-refer-frequency-in-lm25141-q1

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 LM25141-Q1内部 OSC 的频率、他们设置 fsw=440kHz、现在他们在电路板中检测到47kHz 频率、该频率会影响 IMU。

因此、他们需要检查此47khz 是否来自 LM25141-Q1内部 OSC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    您能 说明在哪里检测到47kHZ 频率吗? 什么是 Vin、Vout、Iout?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    客户无法检测到从哪里来、他们只能在其电路板上找到47kHz 频率、因此他们想知道我们内部 OSC 的价值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是内部振荡的数据。 客户使用的 RT 值是多少?  

    他们是如何看到47kHzZ 频率的?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    由于不活动而关闭。

    此致

    Arpita