This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:音频运算放大器电源

Guru**** 2924200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, OPA1633, TPS65131-Q1, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518459/tps65131-q1-power-for-audio-op-amp

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2891OPA1633TPS7A39

工具/软件:

我们是否可以 单独使用 TPS65131-Q1来为两个 OPA2891和四个 OPA1633供电? 我们 是否可以直接使用 TPS65131-Q1的5V 输入和+/- 15V 输出、或者添加 TPS7A39等器件更好? 或者、您能推荐一些其他更适合 该应用的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我是否可以知道 OPA 是否有任何输入电压纹波要求? 通常使用 LDO 来降低电压纹波。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA1633数据表显示精度为5%。  OPA2891没有说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    有关输出电压纹波、请参阅数据表图8-10至图8-13。 禁用省电模式时、纹波似乎可以满足要求。 也许您也可以在可能的情况下为电路板上的 LDO 保留一个占位符。

    BR

    Patrick