This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:级联 TLC5929时钟问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929, TLC5917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518253/tlc5929-timing-problem-cascading-tlc5929

器件型号:TLC5929
主题: TLC5917中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

从9年前找到了这个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/525991/cascading-tlc5917?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLC5917)。 我们目前正在使用 TLC5929处理相同的问题。 是否同时有任何解决方案?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请注意、输出 SOUT 在之后的小延迟(tD0)之后驱动 SCLK 上升沿

    您是否还在每个板上使用了缓冲器? 这可能会导致问题。 您可以参考 TLC5929-EVM、这些电路板可以级联。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:
    感谢您的快速答复。 到目前为止、延迟 tD0已清除。  

    我们在每块板上使用的是 HCS245。 您正在数据线上使用额外的上拉电阻器、原因是什么? 您指的是哪种类型的缓冲区?

    以下时序图显示了第一个、第二个、第十二个 IC 上的数据线以及时钟和选通。 希望这对您有所帮助

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们正在每块电路板上使用 HCS245。 您在数据线上使用了额外的上拉电阻器、原因是什么?

    是为了兼容性。 这是没有必要的。

    我担心在电路板之间传输线路时、不同信号的传播延迟和不匹配会影响数据识别。 通常、级联 LED 驱动器位于同一电路板上。 在这种情况下、我们可能需要为每个板提供一个主机控制器端口。

    此外、您可以尝试绕过 HCS245来查看它是否是由通道间的延迟和不匹配引起的。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    为避免误解:

    一个板上有72个 LED 驱动器。 时序代表 LED 驱动器的输入。 因此、我们在第2个驱动器之前有移位、然后始终相同。 如果我们连接了第二个板(一个 HCS245位于输入端、一个 HCS245位于输出端)、那么我们还在第一个 LED 驱动器后移动了半位、但在那之后不会再移动。

    绕过 HCS245会产生相同的输出。

    我也可以给你发送每封电子邮件,如果它感兴趣。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    那么、当前状态是什么? 板载72个 LED 驱动器是否正常工作? 因为在您之前提到的主题中、电路似乎正常工作。

    在 SCLK 的上升沿驱动所有 SOM 的此类波形是合理的。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    板载驱动器正常工作。 但是、当我们级联两个板时、在第二个板上、所有数据都可以传递一位。 在第一个 LED 驱动器数据移动半位后、波形看起来完全相同。 因此、第二个电路板无法正常工作。 你知道问题可能是什么吗? HCS245没有必要组装或未组装、波形完全相同。

    我在使用 TLC5917的线程中看到了一些相似的问题、想知道这种类型的驱动程序是否存在一般问题?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于第一块电路板、初始器件将信号移位半个周期。 这是由 TLC5929的输出时序引起的、如上所述。 同一电路板上的其他器件正常运行。 对于此电路板上的后续器件、时钟和数据信号的上升沿将非常接近、但这不会影响其运行。

    其他电路板的信号会通过传输线。 这可能是原因、因为信号识别可能会受到它们在第二块电路板上到达 TLC5929的时间的影响。

    在这种情况下、最好构建一个所有 LED 驱动器连接相对紧密的级联系统、或为每个电路板提供单独的控制器端口。

    此致、

    Suchen