This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:原理图审阅

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514539/tps65219-schematics-review

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:
来自 VVDN 技术的问候。

在我们的持续工程中、我们使用 AM6442处理器。 对于这一个、我们考虑使用具有7个输出(3个降压稳压器和4个 LDO)的 PMIC 的电源解决方案。  

PMIC 详细信息:
MPN  - PTPS6521903RHBR
DESC  - IC、TPS65219、PMIC、7个输出、3个直流/直流和4个 LDO、 VQFN-32
请在下面查找随附的 PMIC 原理图并提供您的宝贵反馈。  



谨致问候、
Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我们的原理图审阅标准时间是1周。 我将在下周二之前查看并提供反馈。

    同时、能否请填写此原理图检查清单、确保不遗漏任何小细节。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:
    你好。

    请找到随附的以下链接、获取原理图检查清单表。 我也填写了所有输入并使用原理图进行了交叉验证。 参考填充的值并提供有价值的反馈。

    驱动链路

    同时还将介绍最近于2025年2月修订的数据表。 之前、我们使用了该 PMIC 器件、当时的制造器件型号为 PTPS6521903RHBR、在当前修订版本 MPN 中为 TPS6521903RHBR。
    我注意到的唯一变化是前缀- P 缺失。  

    请告知我、使用新器件型号时、器件的硬件或属性是否有任何变化。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我不能访问谷歌床单,你能把它附加到帖子?

    我审阅了原理图、这里是我的反馈、

    -我看到 LDO1和4没有被起诉,但由于这些是序列的一部分,它需要输出电容,否则 PMIC 将不上电。

    -在这03版本的器件中、Buck1输出电压定义为0.75V、原理图显示0.85V、请检查。

    - 在这个版本中,所有3个降压转换器都在高带宽配置中定义,需要最小80uF 电容。 我建议在 BUCK2和3个输出中再添加一个47uF

    - BUCK2输出标记为 VCC_1V8、但 PVIN_LDO2标记为 VCC_PMIC_1V8、请检查

    -检查开/关逻辑。 PMIC_AM6442_EN 需要拉高以确保正常运行、按钮的另一端需要连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teja,

    器件名称前面的"P"表示它是预量产样片、一旦器件投入生产、"P"标识将被删除。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您完成原理图审阅注释和器件型号确认。
    方法是附加更新的原理图以及考虑的审阅注释。

    -->您曾提到、对于此 03版本的设备、Buck1输出电压定义为0.75V。 根据我的知识、我们可以配置降压稳压器的输出电压。 由于该 PMIC 中具有 NVM、因此它既可以在出厂时编程、也可以通过软件对其进行配置。 请确认这一点。

    另外、请查找下面随附的 Excel 原理图检查清单。

    e2e.ti.com/.../8233.TPS65219-Schematic_2C00_-Layout-Checklist.xlsx

    谨致问候、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    正确、您可以在 PMIC 上电后更改默认电压轨电压、但它们会在任何下电上电时恢复为默认的 NVM 值。 只需在每次下电上电后写入 PMIC。

    检查列表注释显示 VSEL 用于 DDR、但 NVM 配置为 SD、请检查

    GPO2在 NVM 中启用且是序列的一部分、您是否可以添加上拉电阻器至3V3?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您确认 PMIC 电源输出。

    在固定输出中、我们是否可以对该 PMIC 进行出厂编程、以便无论 PMIC 是否进行任何下电上电、它始终只能提供0.85V 电压。 我完全同意我们可以通过 I2C 更改输出值、但如果我们的默认出厂编程输出为0.85V、会更好。 请确认这一点。

    VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚用于 DDR、如果我们将 VSEL_DDR 引脚悬空、则存在 VSEL 引脚配置、它将配置为1.2V。 因为我们使用 DDR4、所以要求1.2V。 SD 或 DDR 的配置可以通过 MFP_1_CONFIG 寄存器权限完成。

    GPO2使用10K 上拉至3V3 -在方案中考虑和实现。


    此致、
    Teja。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    Sathish 目前已离职、 在此期间我将帮助提供支持。  

    首次启动时、TPS6521903 PMIC 将默认输出0.75V。 为了重新编程、必须与器件建立 I2C 通信、以便将0.85电压电平编程为新的默认值。 之后、在进行任何下电上电之后、都将默认为0.85V、但第一次初始启动将为0.75V。

    一个更好的选择是切换到 TPS6521904 器件、该器件的设置与 TPS6521903基本相同、BUCK1设置为0.85V、而不是0.75V。
    这应该最 适合您的应用。   

    关于 VSEL SD/DDR 引脚:

    根据 TPS6521903/04默认设置、VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚设置为 SD (VSEL_DDR_SD = 0x1、配置为 SD)。  
    是的、可以使用 MFP_1_CONFIG 寄存器调整配置。  
    但不需要将 VSEL 配置为 DDR 来设置 BUCK3、因为 Buck3输出已默认设置为1.2V。  

    保持为 SD 只会影响 LDO1、您的 设计中未使用它。 这不应产生任何影响。  

    我还注意到 VSEL 引脚连接到 GND、而不是悬空。  由于 Buck3_VSET = 1.2V、这也正常。
    或在 SD 配置中、LDO = 1.8V (未使用)

    请告诉我、我是否可以帮助进一步澄清任何问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您确认使用 TPS6521904/04并确认 VSEL 引脚。
    无需进一步澄清。

    此致、
    Teja。