This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:是使用大端字节序或小端字节序的充电器(BQ25798)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518703/bq25798evm-is-the-charger-bq25798-using-big-endian-or-little-endian

器件型号:BQ25798EVM
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队、

我目前面临两个问题、希望与您协商
(1)是使用大端字节序或小端字节序的充电器(BQ25798)、数据表中未明确定义
(2)目前我们要将 CHAEG 用作独立的 IC、因此我们不能使用4CC 指令通过 PD 控制充电器?

(3)之前、我们能够使用 PD 和4CC 命令成功控制充电器进入运输模式。 但是、现在我们已经分开了电荷并使用 MCU 直接控制它、我们无法进入运输模式。 您能帮助我们确定问题所在的步骤吗? 附件是 codee2e.ti.com/.../mcu-control-charger.txt

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我已经解决了这个问题。

    此致!

    光圈