This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:PFM 模式下 FB 引脚上的最大基准电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519153/tps61022-the-maximum-reference-voltage-at-fb-pin-in-pfm-mode

器件型号:TPS61022

工具/软件:

您能帮助提供吗 最大基准电压 配置为 PFM 模式时、TPS61022的 FB 引脚处是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    通常、PFM 模式下的最大 Vref 可视为621mV。

    请注意、PFM 节点处的 Vref 反映了器件在突发模式下停止开关的阈值。 PFM 模式下的实际 Vout 纹波由内部延迟、Cout 电容和负载电流决定。 准确的直流 Vout 也取决于这些因素。

    此致

    Lei