This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:输出电压精度

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519141/tlvm13610-output-voltage-accuracy

器件型号:TLVM13610

工具/软件:

您好:

我想知道"TLVM13610"输出电压的具体精度。

目的是在使用"TLVM13610"评估电路板时、使用此参考来确定输出电压的标准值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoki、

    略超过20伏。 您指的是负载调节性能。 如果我在这里错了、请纠正我。  

    您可以在数据表中找到负载调节详细信息:

    如果这样回答了您的查询、请告诉我。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    这并不是关于负载调节性能

    例如、另一款 TI 产品"TPSM86325x"包含" 25°C 处±1%基准精度"的信息。

    我想确认是否有关于"TLVM13610"器件性能的类似信息。 是否有此类信息?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoki、

    明白了!


     –40°C 至125°C 以及输入电压范围内的精度为±1.5%。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    好的、我理解。

    这是有帮助的!

    谢谢!