This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:是否可以进行串联工作?

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517512/lm5145-q1-is-series-operation-possible

器件型号:LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5145

工具/软件:

您好支持团队。

我想使用串联 LM5145的转换器。

LM5145是否可以串联工作?

我担心、如果两个转换器之间的启动时间存在差异、则会激活过流保护、而一侧将无法启动。

请告诉我是否有必要采取任何对策。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    一些设计确实使直流/直流转换器并联工作:

    但我不确定串联操作是什么意思。 您能详细说明一下吗?  

    能否分享一下您的系统规格?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    它指直接连接两个电源的输出并运行它们、如下所示。

    每个直流/直流1和直流/直流2都包含一个 LM5145-Q1。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    能否分享 Vin 和 Vout 的值? 您要提供的电流是多少?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    有两种 Vout 模式。  

    模式1:12V 6.4A

    模式2:15V 5.5A

    VIN 均为30V。

    谢谢、

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    感谢您的答复。  

    因此、如果我理解正确、您希望通过30V Vin (模式1)提供12V 和24V 输出、并通过30V Vin (模式2)提供15V 和30V 输出。  

    对吗?  

    此外、我 不太相信为什么要继续使用这种方法-有很多更简单的拓扑可以满足您的电路需求。  

    您能帮助我了解您实施此方案的理由吗?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复。

    我们目前正在开发一个隔离式双输出电源、如图1所示。

    它是隔离式双输出类型、但某些用户希望将其用作±12V/±15V 电源、如图2所示。  

    所以我想知道是否可以串联操作。

    如果是非隔离型、则可以轻松地输出±12V/±15V 电压、

    但我们希望有一个可以同时处理两者的模型。

    (我们希望尽量减少模型的数量。)

    谢谢、

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    如果直流/直流转换器两个输入端的 GND 是隔离的(您可以通过将绕组与变压器分开来确保)-那么是的-我认为您的实施没有任何问题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复。

    我将在原型上查看它。

    此致、

    英明