This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:LM5146-Q1-EVM12V CEI 不明确

Guru**** 2462390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519177/lm5146-q1-evm12v-lm5146-q1-evm12v-cei-not-clear

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具/软件:

您好支持团队  

我使用 LM5146评估板并 测量 CISPR25传导电流法。
但是、它无法高于30MHz。
您能给我一些关于如何克服这一问题的建议吗?

谢谢

铃木小太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kotaro San,

    一些请求:

    1.您能和我分享测试设置图像吗?  

    2. EVM 的配置是什么(输入电压、输出电压、输出电流、模式引脚等)

    3.请同时分享您获得的结果?

    4.您是否也捕获了环境 EMI? (即关闭 LM5146EVM 并为其供电并检查倒角的本底噪声)?  

    谢谢、

    此致、

    Taru