This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700-Q1

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74502H, LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516232/lm74700-q1-lm74700-q1

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502H、LM74900、LM74912、 LM74502

工具/软件:

您好、

我们希望使用具有 PWM 信号的 LM74700-Q1以指定频率持续导通和关断 MOSFET。

您能告诉我们什么是导通时间和关断时间、以便我们可以决定发送到使能引脚的 PWM 信号的频率。

谢谢。

Kiran a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我假设您计划将 EN 信号用于开/关 PWM。

    您能帮助我了解这样做的应用是什么吗? 由于体二极管仍然存在、因此不会断开电源路径。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想用它进行 LED 驱动器测试。 以下是要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    PWM 的压摆率和电压电平是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电压电平将在支持的 LM74700范围内(约为12V)。

    压摆率我们没有特定的要求;我们对支持的 LM74700压摆率没有任何疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    100Hz 至100Hz 的 PWM 应该没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认、任何高于100Hz 的频率、二极管控制器都将无法响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    控制器将能够响应、但其电荷泵需要时间进行充电。 如果我们使用更高的频率、则可能是电荷泵没有充电、我们会再次禁用电源。

    您可以考虑使用 LM74502H、如果需要非常高的 PWM 功能、可使用其 OV 引脚来禁用电源路径。  

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的建议。 LM74502H 符合 PWM 要求。  

    由于 OV 引脚上的任何电压高于1.25V、OV 都会关断外部 MOSFET、因此这需要 反相逻辑(如果输出需要与输入同步)。

    是否有任何带"欠压"检测引脚的 IC、以便我们可以直接将其连接到输入电压、输出将与输入 PWM 信号同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    您可以考虑使用 LM74900或 LM74912、但可能大有裨益。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven。

    是否有 适用于 LM74502和 LM74900的 PSpice 工作模型、 在导入 TINA 时、从 TI 网站下载的模型会弹出以下错误。

    LM74502

    LM74900:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    可以使用 PSpice for TI for LM74502。

    对于 LM74900、它仅在 OrCAD PSpice 上工作。

    此致、

    Shiven Dhir