This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:TPS54386PWPR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54386, TPS54383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508330/tps54386-tps54386pwpr

器件型号:TPS54386
主题: TPS54383中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我当前正在使用 TPS54386PWPR 直流/直流双路同步降压转换器 3.3V 和5V 输出 最大电流 12V 或24V 输入 供电方。 但是、我遇到了一些设计挑战、希望得到您的指导。

我的更新 设计要求 如下:

  • 输入电压 :12 V 或24 V 标称值(预期范围:10 V 至26 V)

  • 配置

    • 地址 :5V @ 2A  

    • 通道2 :3.3V @ 2A  

  • Application" :紧凑型嵌入式系统(工业级)

  • 制约因素

    • 对 A 的首选项 单芯片双输出降压转换器

    • 外部元件极少

    • 具有成本效益(在价格上具有一定的灵活性)

此外、我在选择合适的解决方案时遇到了困难 电感器 和纹波电流限制下对此器件的使用情况。 感谢您对电感器规格(额定电流、饱和电流、纹波)或任何验证的电感器器件型号的建议。

我也希望有任何意见 参考设计 Webench 仿真 或应用手册、以帮助微调我的设计。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvil:  

    检查以下部件:  

    TPS54286数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    TPS54294数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com (经济型)

    TPS54295数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我们的 Webench 工具本身推荐了合适的组件。  试一试。

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam、

    感谢您的回复和推荐备选器件。 但是、出于项目和布局限制、我想看看 继续使用 TPS54386PWPR 具体来说、不是在这个阶段迁移到其他器件。

    与相同 TPS54386 Webench 工具不可用、请在以下方面寻求您的支持:

    1. 原理图参考/设计指南 用于的双路输出 5V @ 2A  3.3V @ 2A  最大电流 12V/24V  输入

    2. 电感器选型指南 对于两个输出-建议值和器件型号、确保可靠运行、并更大限度降低纹波电流和可接受的饱和电流(两个通道均在2A 负载下)。

    3. 不限 经验证的 BOM 、应用手册或 参考设计 也可以基于与这些规格一致的 TPS54386。

    这将有助于确保我能够正确调整关键无源器件的尺寸、并围绕 TPS54386PWPR 为我的应用最终确定稳健的设计。

    提前感谢您的持续支持。

    此致、
    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="652728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508330/tps54386-tps54386pwpr/5797336 #5797336"] 原理图参考/设计指南 用于的双路输出 5V @ 2A  3.3V @ 2A  最大电流 12V/24V  输入 .

    请参阅数据表的图37。  

    [引述 userid="652728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508330/tps54386-tps54386pwpr/5797336 #5797336"] 电感器选型指南 对于两个输出-建议值和器件型号、确保在尽可能小的纹波电流和可接受的饱和电流(两个通道均为2A 负载)下可靠运行。[/报价]

    第9.2.1.2.2节"电感器选择"明确描述了实现方法。 请参阅 BOM 从同一串联电感器中选择电感器但额定电流更低

    any 经验证的 BOM 、应用手册或 参考设计 基于与这些规格一致的 TPS54386。

    最接近的参考设计将是 https://www.ti.com/tool/TPS54386EVM。 请参阅其 BOM 和用户指南。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam、

    再次感谢您的及时答复和您之前提供的有用参考资料。

    我想通知您我的设计要求有了少量更新。
    我们现在已经最终确定了输入电压、如所示 24V (固定)。

    我将继续使用 TPS54386PWPR 请向我们请求您的支持,具体包括:

    • 电感器选型指南     通过24V 输入实现两个输出(5V @ 2A 和3.3V @ 2A)

    • 推荐 电感值 器件型号 (通过更大限度降低两个输出的纹波电流和可接受的饱和电流、确保可靠运行)

    • 请提出建议 原理图设计 符合我的应用要求(24V 输入、5V/2A  和3.3V/2A  双路输出)

    您对选择合适电感器和原理图设计的支持将极大地帮助最终确定稳健的解决方案。

    提前感谢您的持续指导。

    此致、
    德鲁维尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvil:

    有关计算电感值的信息、请参阅 DS 中的公式11。 对于原理图、您可以参考 DS 中的图37、可能需要根据您的应用更新元件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    我想澄清一下、在我的应用中、我使用的是 24V 固定 输入电压 (而不是  数据表图37中所示的9.6V 至13.2V 输入)。
    我计划生成 双路输出为5V @ 2A  3.3V @ 2A  使用了 TPS54386PWPR

    我已经评论过 公式11 在数据表中进行电感器计算、但我在了解如何将其正确应用于具有24V 输入的特定情况时遇到困难。

    因此、我谦卑地要求您提供以下方面的支持:

    • 请建议使用 建议的电感值和器件型号 对于两个输出(  2A 负载下5V 和3.3V、具有24V 输入)、确保实现超小的纹波电流和可接受的饱和电流

    • 请提出建议 建议的值和器件型号 其他关键元件(如电容器和电阻器)的高精度实验室模块

    • 如果可能、请分享适当的 原理图设计参考 条件保持一致

    您有关电感器选择和整体设计的详细指导将极大地帮助您使用 TPS54386PWPR 最终确定稳健可靠的设计。

    提前感谢您的持续支持。

    此致、
    德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请定义"最小纹波电流和可接受的饱和电流"。 由您选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

          为了阐明我的设计意图:
          对于两个输出(5V @ 2A 和3.3V @ 2A)、I 的目标如下:

    • 电感纹波电流 :输出电流的20%至30%、对应于 0.4A 更改为0.6A (对于2A 负载电流)

    • 可接受的饱和电流 电感器的尺寸:至少 2.5A 至3A 、确保其超过峰值负载电流(2A +半纹波电流

      在此基础上、我恳请您提出以下建议:

      • 合适 电感值和器件型号

      • 推荐 电容器和电阻值/器件型号 (用于稳定运行)

      如果可能、请 A 原理图设计参考 与24V 输入和双输出要求保持一致将非常有帮助。

      再次感谢您的支持。

      此致、
      德鲁维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 XGL4040-153MEC、2个 C2012X5R0J106M 以及一个大容量150uF 电解电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Hello Himanshu、

    我有几个跟进问题和设计澄清请求:

    指定 图44 TPS54383/86数据表的规格、参考设计所示 5V 和12V 输出 、而我的应用程序需要 5V @ 2A 和3.3V @ 2A 最大电流 24V 输入

    • 5V 电源轨 从参考设计中选择一个可以满足我的需求的放大器。

    • 请帮助您修改 12V 电源轨到输出3.3V @ 2A

    请您:

    1. 确认是否建议 XGL4040-153MEC (15 µH ) 电感器的用途 5V 或3.3V 输出? 、并为另一个电源轨推荐一个电感器。

    2. 确认放置 2 ×C2012X5R0J106M (10 µF 、6.3V、X5R)电容器—用于输入旁路还是输出滤波?

    3. 告知在哪里 150 µF 大容量电解电容器 应放置输入或输出? 此外、是否建议使用特定的 ESR 要求?

    4. 建议更新了的元件值和器件型号(电感器、电容器、电阻器、二极管等) 3.3V @ 2A 输出。

    5. 提供 参考原理图 (如果可用)用于24V 输入、双路输出(5V/3.3V)配置、使用 TPS54386PWPR

    此致、
    Dhruvil Bhadani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 请帮助您修改  12V 电源轨到输出3.3V @ 2A 。 -只要您选择正确的额定电压,所有组件都可以正常工作的24V 电压轨

    • 确认是否建议  XGL4040-153MEC (15 µH )  电感器的用途  5V 或3.3V 输出? ,-两者

    • 确认放置  2 ×C2012X5R0J106M  (10 µF 、6.3V、X5R)电容器—用于输入旁路还是输出滤波? -输出滤波器

    • 告知在哪里  150 µF 大容量电解电容器  应放置输入或输出? 此外、是否建议使用特定的 ESR 要求? -输出过滤器后

    • 建议更新了的元件值和器件型号(电感器、电容器、电阻器、二极管等)  3.3V @ 2A  输出。 -可以使用相同的  

    • 提供  参考原理图  (如果可用)用于24V 输入、双路输出(5V/3.3V)配置、使用  TPS54386PWPR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himanshu:

    感谢您的及时答复和澄清。

    我现在知道、XGL4040-153MEC (15 µH )电感器和 C2012X5R0J106M 电容器适用于5V 和3.3V 输出。 不过、我对这方面仍有一些疑问 精确放置 这些组件、特别是:

    1. 是否应  将2 × 10 µF X5R 和150 µF 大容量电解电容器放置在输入或输出端?

    2. 150 µF 电容器是否有特定的 ESR 要求?

    3. 将12V 转换为3.3V @ 2A 时、我是否需要更新反馈电阻值?

    4. 如果可能、为了清晰起见、您是否可以共享一条指明零部件放置位置的手绘电路或块草图?

      此致、
      Dhruvil Bhadani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否应  将2 × 10 µF X5R 和150 µF 大容量电解电容器放置在输入端或输出端? 输出

    2. 150 µF 电容器是否有特定的 ESR 要求? –小于50m Ω

    3. 将12V 转换为3.3V @ 2A 时、我是否需要更新反馈电阻值? -按照这个公式  从秒8.3.7在 DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Himanshu:

    感谢您的持续支持。

    Pray为确保布局正确、请您分享一个 简单的手绘或方框图 展示了的建议放置方式 2 ×μ F 10 µF X5R、150 µF 大容量电容器、50m Ω 电容器和15uH 电感器 特别是对于一个    使用 TPS54386PWPR 通过24V 输入获得3.3V @ 2A 输出

    这将极大地帮助避免任何设计错误。

    此致、
    Dhruvil Bhadhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、
    您能推荐一下 元件值 (电容器、电阻器、电感器等)、尤其是对于3.3V 输出轨?
    此致、
    Dhruvil Bhadhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读上述注释以了解电感器和电容器值。 对于 FB 电阻值、您可以在 Vout 和 fb 之间使用20k Ω 电阻器、在 FB 和地之间使用6.34k Ω 电阻器。