This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:V7V、使能上拉

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1, TPS65262, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508532/tps65261-1-v7v-enable-pull-up

器件型号:TPS65261-1
主题中讨论的其他器件: TPS65262TPS65261

工具/软件:

您好、

我对 TPS65261-1器件有一些疑问:


MODE 始终直接连接到 V7V。

1.使能引脚在内部上拉到什么电压? 至 V7V 或至 VIN?

2.如果 EN1和 EN2以及 EN3严格接地、则 V7V 不会导通。 是这样吗?

3.如果将 EN1和 EN2连接到 V7V、并使用 EN3来启动/停止该序列。 这是有效的吗? 或者我是否需要将 EN1和 EN2连接到 VIN?

如果我将 EN1和 EN2连接到 V7V、并将 EN3连接到 GND、可以看到在 I power VIN 时 V7V 不会导通。 如果随后将 EN3释放至断开状态、V7V 将接通(与 VOUT1、VOUT2和 VOUT3一样)。
然后、当我再次将 EN3连接到 GND 时、VOUT1、VOUT2和 VOUT3开关关闭、但 V7V 保持导通状态。

我有点困惑。

非常感谢任何澄清。 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    查看我的回答如下:

    1.使能引脚在内部上拉到什么电压? - EN 在内部上拉至 VIN?

    2.如果 EN1和 EN2以及 EN3严格接地、则 V7V 不会导通。 是这样吗? -当 VIN 高于 UVLO 阈值时 V7V 就会打开,它与 EN 引脚状态无关

    3.如果将 EN1和 EN2连接到 V7V、并使用 EN3来启动/停止该序列。 这是有效的吗? 或者我是否需要将 EN1和 EN2连接到 VIN? - ENx 引脚可以维持6.3V 的最大电压,而 V7V 通常会生成6.3V 的输出,达到最大6.6V 如果您希望将 V7V 连接到器件 EN、则可能需要添加一个电阻分压器网络来降低 EN 引脚上的最大电压。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu、

    我确实看到了其他 V7V 的行为。 如果所有 EN 引脚均严格接地、则即使 VIN 高于 UVLO、V7V 也会关断。 在我的示例中、VIN 为5V。

    MODE 具有与 EN1、EN2和 EN3相同的电压限制。 但在数据表中、报告指出 MODE 应连接到 V7V 以执行自动序列。

    此致、
    Parick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    让我再检查一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我重新检查了架构。 V7V 确实与 EN 状态无关、即使 AL ENS 被拉至 GND、也可能为高电平。 您可以参考 DS 中的图7.8:

    此外、由于 EN 上升阈值~1.2V、将 ENx 连接到 V7V 应足够。 您看到的问题是可重复的吗? 您能为我们提供原理图吗?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、您在这里需要进一步的帮助吗? 请回复 Himanshu 在这种情况下的查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu、

    我仍然相信、仅当至少一个 EN 输入为高电平时、V7V 才会导通。
    我找到了 TPS65262的数据表、它似乎具有相同的架构。 下面解释了此行为:


    这正是我使用 TPS65261时遇到的情况。 事实上,这就是图7.8所显示的。 V7V 导通时 ENx 的电压限制为0.4V。

    因此、TPS65261-1的数据表可能需要更加详细。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    为混乱而道歉。 看起来 V7V 输出并不完全独立于 EN 引脚。 但是、正如您提到的、只要 VEN>0.4、V7V 输出就会导通。 因此、无需启用该器件即可获得 V7V 输出。  

    您可以使用 EN3来启动/停止序列、但我建议使用低电平、使 EN3信号约为0.5V、因此它低于 EN 阈值、但会开启 V7V 输出。