This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:EN 引脚周围的 R1和 R2的值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215EVM-762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516737/tps568215-value-of-r1-and-r2-around-en-pin

器件型号:TPS568215

工具/软件:

您好的团队、

客户一直在考虑 EN 引脚周围的 R1和 R2值。 他使用数据表上的公式4和公式5进行推导。 当这些值低于时、Vout 将为6.2666、非常接近 EN 引脚的绝对最大值(6.5V)。 这些值是否正确? 还是我的客户应该更改 R1和 R2的值?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我想您问的是 EN 引脚上的分压器、 非常简单、当 Vin=12V 时;Ven 需要大于1.225 (Ven)。

    根据 TPS568215EVM-762原理图、12V 的建议值为 R1=57.6k 和 R2=12.1k。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam-san:

    感谢您的回答。 我收到了客户提出的明确问题、而我客户的问题与我最初提出的问题不同。

    我的客户认为数据表上的公式4和公式5不正确。 例如、如果 R1=57.6k、R2=12.1k、则根据数据表上的公式4和公式5、VSTART 为132kV、VSTOP 为6.1V。 因此、我想我的客户想知道计算 R1和 R2的正确公式。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    我的客户认为数据表上的公式4和公式5不正确。 例如、如果 R1=57.6k、R2=12.1k、则根据数据表上的公式4和公式5、VSTART 为132kV、VSTOP 为6.1V。 因此、我想我的客户想知道计算 R1和 R2的正确公式。

    公式是正确的。 在我计算时、得到 Vstart 为6.94V、Vstop 为6.117V (使用相同的公式)。 您的末端似乎有一些计算错误 请检查并告知我们。

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gauam-san:

    感谢您的答复。 我重新计算了公式4和公式5、发现计算结果错误! 感谢您发送编修。 我的客户也知道计算是错误的。

    在这种情况下、VSTART 为6.94V、VSTOP 为6.117V。 VSTART 超过 EN 引脚的绝对最大值。 这种设计是否可以接受?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    这些电压不会直接施加在 EN 引脚上、而是通过 R/1R2分压器施加。  

    此致、

    Gautam