This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:与 TPS61099的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519087/tps61299-comparison-with-tps61099

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件:TPS61099

工具/软件:

您好的团队、

TPS61299在性能上优于 TPS61099有何优势? 谢谢

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gray、

    Iq 低得多、95nA 与1uA。

    此外、电流限制供客户选择、从5mA 到1.9A。

    启动电流限制要低得多。

    易于通过 Vsel 电阻器设置 Vout、而不是通过2个电阻器从 Vfb 进行调节。

    此外、TPS61099与 TPS61299也是引脚对引脚兼容的。