This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:Icharge

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516043/bq24650-icharge

部件号:BQ24650

工具/软件:

您好、

您能告诉我可以设置的最小 ICHARGE 吗?

此外、是否可以连接 RSR=Icharge 并设置800mΩ= 50mA?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    我们建议/验证的最小充电电流为0.5A 与80m Ω 检测电阻。 可使用800m Ω 检测电阻器、但充电电流精度可能非常不准确。 我建议在 EVM 上对此进行测试、以了解这是否符合您的要求

    您的电池充电要求是什么? 我可以寻找其他合适的充电器。

    • 输入电压?
    • 电池电压?
    • 主机控制还是独立?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian-san:

    感谢您的支持。

    我将查看要求。

    此致、

    Nishie