This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:它是否具有双向短路保护功能

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518078/tps48111q1evm-does-it-have-the-function-of-bidirectional-short-circuit-protection

器件型号:TPS48111Q1EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我计划使用 TPS48111、需要双向短路保护功能。

但是、规格表中未提供此说明。

在我的电路应用中、电流从 A 流向 B、需要短路保护

电流也会从 B 流向 A、还需要短路保护。

使用 TPS48111、它是否具有此功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    无法仅在一个方向上配置 TPS48111。 正向或反向。  

    请查看 TPS4812器件。 该器件具有双向电流监控功能。 也可以使用 I_DIR 引脚和非常简单的逻辑(如下所示)在两个方向上实现保护。  www.ti.com/.../TPS4812-Q1

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我实际对其进行了测试、确实它不具备双向短路保护功能、但具有双向电流流动的能力。