请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM5143
工具/软件:
您好专家
在我们的一个工程中、我们使用 LM5143作为双相5V @ 17A、我们观察到低侧栅极开关、如下所示
您能告诉我们问题是什么吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看起来不稳定。 使用快速入门计算器检查稳定性。 将交叉频率设置为<= fsw 的10%并确保陶瓷 Cout 因电压而降额、因为这会影响补偿。
https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC
-
Tim