This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:输出异常 Vin=15V@Vout=14V

Guru**** 2535310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514756/lm5143-q1-output-abnormal-vin-15v-vout-14v

器件型号:LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143

工具/软件:

尊敬的专家:  

我们的工程使用了 TI LM5143芯片、在调试过程中我们遇到了一个问题。 我们将一个电源输出设置为14V、并附加了原理图。 在输入电源电压上升期间、会观察到异常输出波形、并表现出振荡。 当输入电源为11V 时、输出是正常的、上下 MOSFET 的波形如下图所示:黄色表示上部 MOSFET、蓝色表示下部 MOSFET。

当电源输入为15V 时、输出异常。 在空载时、电感器升温、输出波形异常、如下图所示。

非常感谢!  

Andye2e.ti.com/.../72241.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    请在以下节点共享波形以协助进行调试

    1. 软件  
    2. 输出电压
    3. 补偿

    此外、共享填充快速入门以更好地了解设计。 您可以在此处找到它- LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:  

    通过将 Mode 引脚上的电阻器从0 Ω 更改为10k、可提高性能。  

    添加波形。

    1) 低电压输入下的正常 SW (黄色)、Vout (蓝色)。  

    COMP 波形:

    2) 高压振荡的波形如下:黄色 SW,蓝色 VOUT。

    COMP 波形

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您分享这些波形。 您能同时分享快速入门吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:  

    设计参数如下:

    1)输入电压:9V~16V  

    2)输出1:14V@10A、

    3)输出2:5V@10A  

    当输入电压低于14V 时、输出电压等于输入电压。  

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    误差放大器的 gm 通过将 MODE 连接10k Ω 至 AGND 来降低。 如果您通过这样做看到了改进、这表明补偿网络可能有改进的余地。 能否分享填充的计算器进行审核?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy  

    对此有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare