This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:无法创建黄金映像文件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517856/bq27z561evm-011-golden-image-files-could-not-be-created

主题:BQ27Z561EVM-011BQSTUDIO 中讨论的其他器件

부품 번호:BQ27Z561EVM-011

도구 μ 소프트웨어 μ s:

您好!!

根据学习过程执行充电和放电测试后、我尝试生成黄金映像、但失败了、如下所示。 问题可能是什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmyeong、

    您能否确认您正在使用 BQstudio、更新的 chemID、数据存储器以及完成学习周期? 另外、您还可以确认这是一个 EVM 或定制 PCB。最后、您的系统使用的是最新固件版本、这是持续的问题还是一次性问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Alan

    我已经使用 BQStudio 和 EVM 进行了测试。
    我已根据过程完成 ChemID 更新、数据存储器配置和学习循环。 (我参考了 SLUA903文档。)
    我还使用最新固件。

    仅选择 SREC 生成 golden 文件时、成功创建了它。

    但是、选择所有文件格式时、仍然会出现错误。
    谢谢你
    Jinmyeong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinmyeong、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan