This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732、LP877451的电源管理

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517967/am2732-power-mangement-for-am2732-lp877451

部件号:AM2732
Thread 中讨论的其他器件: LP87745

工具/软件:

先生、
我 正在为音频系统开发基于 AM2732的 DSP 卡。
选择"AM2732CMSFHQNZNRQ1"作为 SOC。
我参考硬件指南文档和 AM2732 GP EVM 原理图来开发此卡。
根据 EVM、使用前置稳压器 LM63625和 PMIC LP87745作为电源。
以下是我的查询
5V 是 DSP 卡的输入、是否存在任何单个 IC 解决方案(避免前置稳压器)作为 PMIC 至 AM2732。  包括 AM2732在内的电路板的电源要求为1.2V 3A、 3.3V 1A、1.8V 1A。
  
2.如果我认为只有 AM2732的 PMIC 是  LP87745、那么我有一些疑问/请求
   a. 不提供 LP87745数据表、即使我在 TI 网站上提出了申请、也会被拒绝。 请提供数据表。
   b.根据部件"LP877451A1RXVRQ1"、17.6MHz 是开关频率。 由于我的应用与 RADAR/RF/AWR 无关、因此我是否可以使用4.4 MHz 型号。 根据器件型号方案、应该选择 LP877453、但这样的组件不可用。
   c.像 A1这样的 OTP 选项是未知的。
   d.我找不到   LM63625的 VIN 为5V 时 VCC 电压是多少等详细信息。 VIN 大于6V 时、VCC 被称为5V、但 VIN 为5V 时、VCC 值不清除。
  e. LP87745的 SPI 端口是否为必需端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾听到您无法访问安全文档。 这意味着您没有与 TI 签订 NDA 协议、因此无法获得该协议。 为了达成协议、您可能需要一些商业案例。

    关于4.4 MHz 配置、是的、它不可用、因为大多数客户都将其用于 AWR 应用。 但是、如果我们对4.4MHz 交换配置有良好的商业案例、那么我们可以在将来发布该案例、但到目前为止、我们没有该器件型号。  

    PMIC 的 VCCA 电源为3.3V、因此需要前置稳压器。  

    如果 您想使用另一个器件、那么使用 LP876440C0RQKRQ1 (链接 )可能很方便、因为它是可重复编程的器件。   

    您可能需要参阅  https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93 GUI 用户指南、了解如何更新 NVM。  

    这是位复杂的器件、您需要详细了解其工作原理。  

    原因我之所以这样说、是因为如果您没有足够大的商业案例、就无法根据您的要求定制 LP87745的部件。  

    此致、

    Ishtiaque