This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1支持

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517954/lp87745-q1-lp87745-q1-rst-periodly

器件型号:LP87745-Q1

工具/软件:

LP87745-Q1将使 RSTOUT 每4.9秒输出一次低电平、并在导通后每大约70秒关断一次。我们已经将 SPI-C 低电压提供到0.1V 以下、以便看门狗停用 、但 RST 仍会持续输出低电平。 哪种情况下会出现此问题?附件 是我们的示意图。R61更改为470Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R61 1k 或2.2k 大约可以正常。 但如果您确定这不是由启用 WD 引起的、那么您可以尝试从 PMIC 读取中断、看看还有什么原因导致了这种情况。 如果您可以从0x47h 读取到0x53h 的中断寄存器、那么它会告诉我们发生了什么。  

    此致、

    Ishtiaque