This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:如何测量波特图

Guru**** 2505215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518645/lm70880-how-tomeasure-bode-plot

器件型号:LM70880

工具/软件:

您好的团队、

如下原理图所示、为什么从 Vout 到 FB 没有分压器?

我想测量波特图、但在没有 FB 分压器的情况下、我不知道如何测量?

我知道该怎么做吗?

谢谢

Corry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    该器件配置 为固定 Vout 模式-使用 FB 引脚和 VDDA 之间的电阻器:

    无法在固定输出电压选项上测量环路稳定性。 快速入门计算器可以在选择固定输出电压选项时生成波特图。

    希望这有所帮助。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    那么、如何确保除冰是稳定的呢?

    这是因为固定输出使用不同的闭环方式吗? 还是因为在 IC 设计过程中保证了补偿?

    谢谢

    Corry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    您是否在此处查看了该器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC?

    从环路角度来看、唯一的区别是、它现在位于器件内部、而不是器件外部的反馈梯。 您仍然可以使用外部补偿或使用器件的内部补偿来调整补偿。 请参阅设计计算器、以便在此处更好地理解。  

    希望这能回答您的问题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru