This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 中断状态错误

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516957/tps6594-q1-pmic-interrupt-status-errors

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:  
我使用了 PMIC 芯片版本 TPS6594-Q1、  


我正在 初始化时读取中断寄存器、并始终发现以下错误引发:

  • " ENABLE_INT " 位于寄存器" INT_STARTUP "。
  • "MCU_PWR_ERR_INT"  寄存器"处的位 INT_FSM_ERR "
  • " LDO2_SC_INT "位于寄存器" INT_LDO1_2"

我要遵循的步骤:  

  • 初始化 PMIC
  • 读取中断状态。
  • 清除中断
  • 关闭 ECU 电源并使用电源接通电源。  

这些错误是否会因使用电源进行重置而引起?

 如果 使用 PMIC 进行复位、是否不会引发这些错误?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    ENABLE_INT 是预期中断。 其他则不是。  

    您能告诉 TPS6594-Q1 PMIC 的完整器件型号、因为它定义了实际运行吗?

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:  
    感谢您的快速响应、  

    完整器件型号为  TPS659414CF

    能否请您解释一下每次中断的原因  

    • " ENABLE_INT " 位于寄存器" INT_STARTUP "。
    • "MCU_PWR_ERR_INT"  寄存器"处的位 INT_FSM_ERR "
    • " LDO2_SC_INT "位于寄存器" INT_LDO1_2"

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:  

    请检查一下、因为我们已经在这一点上封锁了?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    ENABLE_INT " 位于寄存器" INT_STARTUP "表示使能引脚设置为高电平。 根据此信息、PMIC 将上电。 这是预料之中的。

    对于其他两个中断、我认为当 PMIC 和系统重新上电时、LDO2输出上存在一些残余电压(高于150mV)。  

    因此、请从下电上电事件中获取示波器屏幕截图来验证这一点。 至少包括 LDO2、VCCA、EN 引脚。

    器件是否仍会加电至完全功能状态、nRSTOUT 最终是否设置为高电平?  

    BR;Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:  


    遗憾的是、这些引脚没有测试点、因此我无法对其进行示波。  

    这些错误是否是由于我们使用电源关闭/接通电源重置 ECU 而导致的、并且电压降低?
    如果我们使用 PMIC 芯片进行重置、我们不应该看到这些错误?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    从 PMIC 中移除主电源(VSYS)存在这种趋势、因为当输入电源突然移除并再次恢复时、无法控制输出放电的方式。  

    您是否通过移除电源并等待一段时间让所有电源轨在内部放电然后重新上电来进行测试?  

    使用 PMIC 使能进行下电上电应消除此问题。

    BR, Jari