This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:62368-1证书的 CB 报告

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511274/tps2663-cb-report-for-62368-1-certificate

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好、

此问题是 主题的后续内容。   根据 IEC 61010‑1第9.4章、我们的测试机构正在研究 TPS2663是否可用于创建有限能量电路(LEC)。  Iv 收到了 关于我是否可以获取62368-1证书的 CB 报告的问题。 具体而言、包含"可接受性条件"的首页。 这是您可以提供的吗?

此致
/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fredda、

    在您所附的 E2E 主题中、您会在第3页上看到报告和"可接受性条件"。

    e2e.ti.com/.../tps2663-compliance-with-iec-62368-1-2014

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我想您是在  UL2367报告中提及"可接受性条件"。 我们的测试机构正在询问 62368-1证书的 CB 报告。  

    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fredda、

    我们通过 NDA 提供的报告。 请联系我们的现场团队。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、谢谢。 您能否向我提供有关如何与现场团队联系的详细信息?

    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联系您的区域 TI 销售团队。

    请问您正在使用的项目以及计划使用的 TPS2663数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您能通过我的电子邮件联系我吗?

    此致

    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fredda、

    我已发送请求、请接受、以便我可以共享我的邮件。