This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 AFE 显示相邻电芯电压上的互补噪声

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518601/bq76952-bq76952-afe-showing-complementary-noise-on-adjacent-cell-voltages

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我正在使用 BQ76952 AFE 进行16节串联锂离子电池监控。 我观察到一个问题、即尽管实际电芯电压保持稳定、但某些相邻电芯电压仍表现出互补噪声模式。

观察结果:BQ76952将各个电芯电压报告为连续累积电压(VCx 引脚)之间的差值。

因此、一个 VCx 输入端的噪声表现为相邻电池读数中的互补误差。

这种影响不是随机的:

在我使用的三个 BMS 电路板上、电芯9–10和电芯12–13始终显示这种噪声行为。

然而,每个板似乎都有自己的一组受影响的对,并且没有出现任何普遍的模式。

硬件设置:

VCx 引脚和 AFE 之间的滤波器元件包括:

RGn = 1 kΩ Rn = 100 Ω CN = 0.22 µF   这些值遵循 TI 针对典型应用的建议。

问题:相邻电池读数之间产生这种互补噪声的根本原因是什么?

这可能是由于:

内部多路复用器中存在串扰或电荷注入?

PCB 布局或接地问题?

平衡电路引起的任何 di/dt 和寄生耦合?

是否有布局、滤波或时序控制的最佳实践来避免 BQ76952中出现这种测量伪影?