This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:运输模式

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518393/bq24196-shipping-mode

器件型号:BQ24196

工具/软件:

好的一天、  

我们使用 的是 BQ24196、我将尝试打开运输模式。  

我执行了以下操作:" 为了在运输模式下使 BATFET 保持关闭状态、主机必须同时禁用看门狗计时器(REG05[5:4]= 00)并禁用 BATFET (REG07[5]= 1)。"

当适配器和电池插入时发送命令。 然后才能看到电池正在充电。 收到该命令后、它停止充电。 这意味着电池与适配器断开连接。

但是、当我拔下适配器时、电池会继续为系统供电。 我预计电池不会为 VSYS 供电。 这是否仅在连接电池之前进入运输模式时才有效?

此致

道格拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉。  

    寻址了不正确的寄存器。 配送工作正常。